온도계 선형 게이지 만들기
현재 온도를 나타내고 경고 영역이 있는 선형 게이지를 만듭니다.
- 게이지를 만들고 구성하려면:
- MainWindow (Type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 게이지 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
ThermometerGauge를 입력합니다. - 속성에서값과 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 값 게이지 경고 영역을 설정하려면:
- 속성에서경고 영역옆에 있는를 선택합니다.

- 경고영역1에서색상을#f30000으로 설정합니다.
- 시작을75로 설정합니다.
- To를100으로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.