보고서 개체

각
보고서
개체에는 PDF 출력의 모든 페이지에 적용되는 전역 속성이 포함되어 있습니다. 각
보고서
개체에는 특정 구성 요소가 포함되어 있습니다.
보고서 구성 요소
구성 요소
설명
머리글
PDF에서 머리글의 높이와 내용을 지정합니다. 머리글에는 일반적으로 로고, 연락처 정보, 페이지 번호와 같은 인쇄 참조, 보고서가 생성된 날짜 및 시간이 포함됩니다.
섹션
보고서의 내용을 설정합니다. 섹션에는 다음이 포함됩니다.
  • 패널 섹션
    . 다음을 위한 컨테이너입니다.
    • 레이블, 이미지, 패널, 직사각형 등의 정적 값
    • 컨트롤러 변수 값, 실시간으로 수집되는 경보 이벤트 값과 같은 동적 값
    • 그래픽 개체
  • 데이터 그리드 섹션
    . 데이터베이스에서 읽고 응용 프로그램의 데이터에서 선택한 데이터를 테이블 형태로 나타냅니다.
  • 페이지 나누기
    . 보고서 섹션 사이에 페이지 나누기를 도입합니다.
바닥글
PDF에서 바닥글의 높이와 내용을 지정합니다. 바닥글에는 일반적으로 로고, 연락처 정보, 페이지 번호, 보고서가 생성된 날짜 및 시간이 포함됩니다.
보고서 구성 요소 예시
왼쪽에 Reports, 스타일시트1, 보고서1, 머리글, 섹션, 패널섹션1, 레이블1, 이미지1, 페이지나누기1, 데이터그리드섹션1, 패널섹션2 및 바닥글이 표시된 트리 보기의 보고서 구조입니다. 오른쪽의 세 가지 보고 레이아웃에는 머리글, 바닥글, 패널 섹션, 데이터 그리드 섹션, 레이블, 이미지 및 페이지 나누기가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal