보고서

보고서
개체를 사용하여 PDF 보고서를 디자인, 레이아웃 지정 및 생성할 수 있습니다. 보고서에는
FTOptixApplication
및 데이터베이스에서 추출된 데이터가 포함될 수 있습니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    및 데이터베이스의 보고서 데이터 소스
  • 보고서
    개체 및 보고서 생성
  • 보고서 스타일 및 바닥글 정보
  • PDF 보고서를 생성하는 이벤트
보고서 생성:
  • FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    - 프로세스 데이터 및 통계 데이터 포함
  • 데이터베이스 - 이벤트 로거에서 기록된 데이터 포함
보고서 만들기 보고서 개체를 프로젝트에 추가하여 보고서를 생성합니다.
보고서에 스타일시트 적용 보고서에 스타일시트를 적용하여 보고서의 모양을 사용자 지정합니다. 보고서 바닥글에 정보 표시 예를 들어, 보고서 바닥글에 정보를 표시하여 보고서, 페이지 번호 또는 기타 관련 정보를 식별합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal