호스트 시스템을 종료하는 NetLogic 개발
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 실행되는 호스트
하는 NetLogic을 만듭니다.Windows®
시스템을 즉시 종료필수 구성 요소
기본 외부 코드 편집기를 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
- 호스트 시스템을 종료하는 NetLogic을 개발하려면
- 프로젝트 보기에서NetLogic을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- NetLogic 위로 마우스를 가져가서을 선택하고
ShutDownSystemNetLogic을 입력합니다. - NetLogic을 두 번 클릭합니다.외부 코드 편집기가 열립니다.
- 기존 코드를 다음과 같은 코드로 바꿉니다.#region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.OPCUAServer; using FTOptix.UI; using System.Diagnostics; #endregion public class ShutDownSystemNetLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void SystemShutDown() { var psi = new ProcessStartInfo("shutdown", "/s /t 0"); psi.CreateNoWindow = true; psi.UseShellExecute = false; Process.Start(psi); } }
- 코드를 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.