검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
노드 추가 또는 제거
C# API를 사용하여 C# 컬렉션에서 개체를 추가하거나 제거합니다. API는 하위 일반 컬렉션에 의해 제공됩니다.
팁:
이러한 API를 사용하여 호출되는 노드의 OPC UA 노드 하위 항목을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 또한 모든
IUANode
개체에서 API를 호출할 수 있습니다.
C# API 참조
IUANode.Add(child)
IUANode.Remove(child)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal