데이터 로거 편집

기존 데이터 로거를 편집합니다.
필수 구성 요소
다음 중 하나를 수행합니다.
  1. 데이터 로거를 편집하려면
  2. 도구 모음에서
    대시보드 페이지 열기 아이콘
    대시보드 페이지 열기
    를 선택합니다.
  3. 편집기에서
    데이터 로거 구성
    을 선택합니다.
  4. 편집할 데이터 로거를 선택합니다.
  5. 필요한 경우 로거
    이름
    및 속성을 편집합니다.
  6. 다음
    을 선택합니다.
  7. 로거에 대한 데이터베이스가 없으면 데이터베이스를 만듭니다.
    팁: 기존 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    복제
    를 선택할 수도 있습니다. 데이터베이스 복제는 기존 데이터베이스를 기반으로 데이터베이스를 만들려는 경우에 유용합니다.
    1. 새 데이터베이스
      를 선택하고 다음을 작성합니다.
      • 이름
        . 데이터베이스의 이름입니다.
      • 유형
        .
        내장형
        또는
        ODBC 연결
        입니다.
    2. 다음
      을 선택합니다.
    3. 데이터베이스 속성을 설정합니다.
    4. 다음
      을 선택합니다.
  8. 로거 데이터를 저장할 데이터베이스를 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
  9. 기록할 변수를 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
    팁: 검색 필드를 사용하여 변수를 찾을 수 있습니다.
  10. 끝내기
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal