데이터 로거 추가

데이터베이스에 변수 값을 기록하도록 데이터 로거를 구성합니다.
  1. 도구 모음에서
    대시보드 페이지 열기 아이콘
    대시보드 페이지 열기
    를 선택합니다.
  2. 편집기에서
    데이터 로거 구성
    을 선택합니다.
  3. 새 데이터 로거
    를 선택합니다.
  4. (선택 사항)
    이름
    에 데이터 로거의 이름을 입력합니다.
  5. 샘플링 모드
    에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 없음
      . Log 메서드를 호출하여 변수를 샘플링합니다.
    • 모니터링되는 모든 변수를 샘플링하려면
      정기적
      을 선택하고
      샘플링 기간
      에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 간격을 시간 단위(밀리초 정밀도)로 설정합니다.
    • 이전 샘플링에서 변경된 값으로 모니터링되는 모든 변수를 샘플링하려면
      값 변경
      을 선택하고
      폴링 시간
      에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 간격을 시간 단위(밀리초 정밀도)로 설정합니다.
      중요:
      폴링 시간
      을 100밀리초 이하로 설정하면 폴링 간격이 불규칙해질 수 있습니다.
    팁:
    샘플링 시간이
    값 변경
    으로 설정된 데이터 로거를 사용하고
    폴링 시간
    을 구성하면 태그가 지정된 속도로 모니터링됩니다. 두 판독값 사이에 값이 변경되면 새 레코드가 데이터베이스에 추가됩니다.
    데이터 로거에 의해 폴링된 태그 중 하나가 사용자 인터페이스 등의 다른 컨트롤에서도 사용되는 경우,
    폴링 시간
    은 PresentationEngine의 동적 변수 폴링 시간 속성에 따라 달라집니다. 폴링 시간이 여러 개인 경우 가장 빠른 폴링 시간이 사용됩니다.
  6. 다음
    을 선택합니다.
    '데이터 로거
    name
    이 성공적으로 만들어졌습니다.'
    라는 메시지가 나타납니다.
  7. 다음
    을 선택합니다.
  8. 로거에 대한 데이터베이스가 없으면 데이터베이스를 만듭니다.
    팁: 기존 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    복제
    를 선택할 수도 있습니다. 데이터베이스 복제는 기존 데이터베이스를 기반으로 데이터베이스를 만들려는 경우에 유용합니다.
    1. 새 데이터베이스
      를 선택하고 다음을 작성합니다.
      • 이름
        . 데이터베이스의 이름입니다.
      • 유형
        .
        내장형
        또는
        ODBC 연결
        입니다.
    2. 다음
      을 선택합니다.
    3. 데이터베이스 속성을 설정합니다.
    4. 다음
      을 선택합니다.
  9. 로거 데이터를 저장할 데이터베이스를 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
  10. 기록할 변수를 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
    팁: 검색 필드를 사용하여 변수를 찾을 수 있습니다.
  11. 끝내기
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal