데드밴드 간격 설정

데드밴드 속성을 사용하면 이전에 샘플링된 값을 기준으로 변수를 샘플링할 수 있습니다.
팁: 일반적인 데드밴드 구성에 대한 자세한 내용은 데드밴드 간격 구성에서 참조하십시오.
필수 구성 요소
  1. 데드밴드 간격을 설정하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서 데이터 로거 개체를 선택합니다.
  3. 속성
    에서
    기본 데드밴드 모드
    를 다음과 같이 설정합니다.
    • 없음
      . 변수 값이 어느 정도 변경될 때 변수를 샘플링합니다.
    • 절대
      . 변수 값이 절대 데드밴드 값보다 크거나 같은 양만큼 변경될 때 변수를 샘플링합니다.
      팁: 예를 들어 변수 값이 3이고 데드밴드 값이 1인 경우 변수 값이 4 이상일 때 변수가 샘플링됩니다.
    • 퍼센트
      . 변수 값이 % 데드밴드 값보다 크거나 같은 양만큼 변경될 때 변수를 샘플링합니다.
      팁: 예를 들어, 변수 값이 10이고 데드밴드 값이 20인 경우 변수 값이 12 이상일 때 변수가 샘플링됩니다.
  4. 기본 데드밴드 값
    을 설정합니다.
    예를 들어 값이 5인 경우 로거는 이전 샘플링과 비교하여 값의 절대값 또는 백분율 변화가 최소 ± 5인 변수를 샘플링합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal