Docker 컨테이너에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 실행
FactoryTalk Optix Runtime
을 사용하여 실행 중인 Docker®
컨테이너에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.- Docker 컨테이너에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 실행하려면
- 터미널에서docker run --publish을 입력합니다.external_port:internal_port--interactive --namecontainer_nameimage_name[--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-elicense_key] [-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name]매개 변수매개 변수중요도설명--publishexternal_port:internal_port--interactive필수지도 포트
- external_port
- Docker이미지를 실행하는 시스템에서 사용할 수 있는 사용되지 않은 포트입니다.
- internal_port
- (GUI가 있는 응용 프로그램에만 해당)FactoryTalk Optix Studio웹 프레젠테이션 엔진의포트속성 값입니다.
--namecontainer_name필수실행할Docker컨테이너의 이름입니다.image_name필수Docker컨테이너에서 실행할Docker이미지의 이름입니다.팁: 터미널에서docker images를 입력하여 사용 가능한Docker이미지를 확인할 수 있습니다.--restart unless-stopped ftoptix-updateservice옵션FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스가 작동하지 않으면Docker컨테이너를 자동으로 다시 시작합니다.-elicense_key옵션FactoryTalk Optix자격 라이선스 키입니다.중요: 자격 라이선스 키를 제공하지 않으면FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 120분 후에 실행이 중지됩니다.-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name옵션백그라운드에서Docker서비스를 실행하고 응용 프로그램 폴더를 로컬 폴더에 바인딩하여FactoryTalk Optix 응용 프로그램런타임에 수행된 변경 내용을 유지합니다.- local_folder
- 응용 프로그램 폴더를 바인딩할 로컬 볼륨의 폴더입니다.
- app_name
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 이름입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.