FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 사용하여 Docker 이미지 만들기
Ubuntu®
22.04 x86 64비트 기반의 FactoryTalk Optix Runtime
을 사용하여 Docker®
이미지를 만듭니다.필수 구성 요소
- Docker를 다운로드하여 설치합니다.중요:Rockwell Automation은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.
- Linux x86 64비트 이미지를 지원하는 컨테이너 빌드 도구와 호스트 환경을 준비합니다. 호스트는 또한Dockerfile에서 정의한 기본 이미지를 지원해야 합니다.
- 응용 프로그램에 그래픽 인터페이스가 있는 경우 기본 프레젠테이션 엔진을 웹 프레젠테이션 엔진으로 바꿉니다. 컨테이너는 기본 프레젠테이션 엔진을 지원하지 않습니다. 웹 프레젠테이션 엔진을 사용하여 웹 브라우저에서 응용 프로그램 인터페이스에 액세스합니다. 프레젠테이션 엔진 항목을 참조하십시오.
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 사용하여 Docker 이미지를 만들려면
- FactoryTalk Optix Studio에서 다음과 같이 합니다.
- Docker컨테이너에서 실행할 프로젝트를 준비합니다. 프로젝트 항목을 참조하십시오.
- Ubuntu 22.04 x86 64비트플랫폼용 프로젝트를 내보냅니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 내보내기 항목을 참조하십시오.
- Dockerfile를 개발한 다음Docker이미지를 만듭니다.자세한 내용, 구성 파일 및 예제는 https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer를 참조하십시오.
이미지는
Docker
에서 사용할 수 있습니다. 터미널에서 docker images
를 입력하여 image_name
이 이미지 목록에 표시되는지 확인합니다.의견을 작성 부탁드립니다.