Docker 컨테이너

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 사용하여
Docker®
이미지를 만든 다음,
Docker
컨테이너에서 이러한 응용 프로그램을 실행합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 컨테이너 기반 배포 및 호스트 요구 사항.
  • 라이선싱 메서드, 런타임 제한 및 컨테이너 제한 사항.
  • 응용 프로그램용 Docker 이미지 만들기.
  • 온라인 자격으로 컨테이너 실행.
  • 오프라인 자격으로 컨테이너 실행.
  • Docker 실행 매개 변수.
  • 시작, 라이선싱 및 런타임 문제 해결.

개요

Docker®
배포는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
및 해당 Linux 런타임 환경을 이미지로 패키징합니다. 이 접근 방식은 일관된 컨테이너 환경에서 동일한 응용 프로그램을 실행하는 데 도움이 됩니다. 또한 컨테이너 기반 시스템에 대한 배포 및 업데이트 시나리오를 지원합니다.

요구 사항

Docker
컨테이너를 사용하려면
Docker
을(를) 설치하고 Linux x86 64 컨테이너 이미지 및 Dockerfiles를 지원하는 도구를 사용합니다. 호환되는 내보낸 응용 프로그램에서 이미지를 빌드하고 동일한 컨테이너 이미지를 지원하는 호스트에서 컨테이너를 실행합니다.

라이선싱 및 제한 사항

연속 런타임을 사용하려면 유효한 라이선스가 필요합니다. 유효한 라이선스가 없으면 응용 프로그램은 120분 후에 중지됩니다. 온라인 라이선싱은 컨테이너가 실행되는 동안 라이선스를 검증하며 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인 라이선싱은 인터넷 연결 없이 라이선스를 검증하며 격리되거나 제한된 네트워크에 적합합니다.
배포 환경에 맞는 라이선싱 메서드를 선택합니다. 온라인 라이선싱은 라이선싱 서비스에 계속 액세스할 수 있는 연결된 시스템에 적합합니다. 오프라인 라이선싱은 외부 네트워크 액세스를 차단하거나 로컬 라이선스 유효성 검사가 필요한 시스템에 적합합니다.
  • 컨테이너는 기본 프레젠테이션 엔진을 지원하지 않습니다. 응용 프로그램에 그래픽 인터페이스가 필요한 경우 웹 프레젠테이션 엔진을 사용합니다.
  • 배포 및 업데이트 서비스는 포트 49100을 사용합니다. 외부 포트 49100을 내부 포트 49100에 매핑합니다. 이 서비스를 다른 외부 포트에 매핑하지 마십시오.
  • 실패 후 컨테이너가 다시 시작되도록 자동 다시 시작 정책을 사용합니다.
라이선싱 및 활성화에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Optix Installation Guide를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal