Docker 이미지 및 컨테이너 문제 해결
Docker®
이미지 및 Docker
컨테이너에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
과 관련된 일반적인 문제를 해결합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.문제는 다음 범주에 속할 수 있습니다.
- 시작 및 구성 문제
- 일반적으로 이미지 설정, 필수 시작 변수 또는 잘못된 포트 매핑과 관련이 있습니다.
- 라이선스 문제
- 일반적으로 응용 프로그램이 약 120분 후에 중지되거나 온라인 유효성 검사가 인터넷 연결을 잃을 때 나타납니다.
- 런타임 및 로그 문제
- 일반적으로 컨테이너 시작 후 컨테이너 및 응용 프로그램 로그 파일을 검토해야 합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.