라이선스 문제 해결

FactoryTalk Hub
에서 자격의 가용성과 크기를 확인합니다. 로그에서 오류를 조사하고 필요한 경우 자격을 수동으로 재호스트합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.
  1. 자격과 컨테이너 시작을 확인합니다.
    • FactoryTalk Hub
      에서, 자격을 계속 사용할 수 있는지 확인합니다.
    • FactoryTalk Hub
      에서, 자격 크기가
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 실행할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인합니다.
    • 온라인 유효성 검사를 사용하는 경우
      Docker
      컨테이너를 시작할 때 라이선스를 환경 변수로 설정했는지 확인합니다.
    • 온라인 유효성 검사를 사용하는 경우 응용 프로그램이 실행되는 동안 컨테이너가 지속적으로 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
    • 오프라인 유효성 검사를 사용하는 경우 오프라인 라이선스 파일이 예상된 컨테이너 위치에 있고 배포된 응용 프로그램과 일치하는지 확인합니다.
    • 오프라인 유효성 검사를 사용하는 경우 오프라인 자격이 다른 호스트 또는 컨테이너 인스턴스에 이미 바인딩되어 있지 않은지 확인합니다.
  2. 터미널에서
    docker exec -it
    container_name
    bash
    를 입력하여 실행 중인 컨테이너 셸에 액세스합니다.
    container_name
    컨테이너의 이름입니다.
    팁: 터미널에서
    docker ps -a
    를 입력하여
    Docker
    컨테이너를 나열할 수 있습니다.
  3. cat /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/FTOptixLicenseSDK/FTOptixLicenseSDK.log
    를 입력하여 로그에서 오류를 조사합니다.
    팁:
    Docker
    컨테이너가 중지되면 종료 후에도 자격이 잠긴 상태로 유지될 수 있습니다. 온라인 유효성 검사를 사용하는 경우 인터넷 연결을 복원한 다음 자격을 수동으로 재호스트합니다. 오프라인 유효성 검사를 사용하는 경우 현재 호스트에 대해 지원되는 오프라인 활성화 또는 재호스트 메서드를 사용합니다. 자세한 내용은 FactoryTalk Optix 설치 가이드를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal