온라인 자격으로 Docker 컨테이너에서 응용 프로그램 실행

런타임이 자격을 온라인으로 검증할 수 있도록 온라인 자격 일련 번호를 Docker 컨테이너에 전달합니다.
팁: 자격의 유효성을 검사하는 데 필요한 구성 파일, 인증서 및 기타 항목의 전체 예는 https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer를 참조하십시오.
중요: 유효한 자격이 없으면
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 120분 후에 실행을 중지합니다.
필수 구성 요소
  1. 온라인 자격으로 Docker 컨테이너에서 응용 프로그램을 실행하려면
  2. Docker 런타임용 자격 일련 번호를 가져옵니다.
    자격 일련 번호는 컨테이너를 시작할 때 Call Home 자격 메커니즘을 시작합니다.
  3. 터미널에서
    docker run --publish 49100:49100 --env ADMIN_PASSWORD=
    admin_password
    --env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=
    entitlement_serial_number
    [--name
    container_name
    ] [--publish
    external_port
    :
    internal_port
    ] [--restart unless-stopped] [-d] [-v
    local_folder
    :/root/FTOptixApplication/Projects/
    app_name
    ]
    image_name
    을 입력합니다.
    파라미터 설명은 Docker 매개 변수를 참조하십시오.
    자격 잠금에 성공한 후 컨테이너는 30분마다 자격 잠금을 새로 고침하고 런타임이 정상적으로 중지되면 자격 잠금을 해제합니다.
Docker 컨테이너는 온라인 자격 검증으로 실행됩니다.
자격 잠금에 성공한 후 컨테이너가 자격 웹 API에 대한 연결을 잃으면 7일간의 유예 기간이 시작됩니다.
컨테이너가 시작된 후 상태 열에
Up
이(가) 표시되는지 확인합니다.
예제 명령:
docker run --publish 49100:49100 --publish 8080:8080 --env ADMIN_PASSWORD=AdminPassword --env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=entitlement_serial_number --name ftoptix-runtime --restart unless-stopped ftoptix-runtime
팁: 런타임이 중지되고 자격 잠금을 해제하지 않으면 자격을 수동으로 재호스트합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal