Docker 매개 변수

온라인 또는 오프라인 자격이 있는
FactoryTalk® Optix™ Runtime
컨테이너를 시작하는 데 사용되는 Docker run 매개 변수에 대한 참조 정보입니다.
공통 매개 변수
매개 변수
중요도
설명
--publish 49100:49100
필수
배포 및 업데이트 서비스 포트를 매핑합니다. 외부 포트 49100은 내부 포트 49100에 매핑되어야 합니다. 이 서비스를 다른 외부 포트에 매핑하지 마십시오.
--env ADMIN_PASSWORD=
admin_password
필수
시작 시 컨테이너에 필요한 관리자 암호를 설정합니다.
--name
container_name
권장
실행할
Docker
컨테이너의 이름입니다.
--publish
external_port
:
internal_port
옵션
포트 49100에서 웹 인터페이스 포트를 매핑합니다. 응용 프로그램에서 웹 프레젠테이션 엔진을 사용하는 경우 이 매개 변수를 사용합니다.
external_port
Docker
컨테이너를 실행하는 머신에서 사용 가능한 미사용 포트입니다.
internal_port
(GUI가 있는 응용 프로그램에만 해당)
FactoryTalk Optix Studio
웹 프레젠테이션 엔진의
포트
속성 값입니다.
--restart unless-stopped
권장
오류가 발생하거나 호스트가 다시 시작된 후 또는 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스가 작동을 중지하는 경우 컨테이너를 자동으로 다시 시작합니다.
-d
옵션
백그라운드에서 컨테이너를 실행합니다.
-v
local_folder
:/root/FTOptixApplication/Projects/
app_name
옵션
응용 프로그램 폴더를 로컬 폴더에 바인딩하여
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
런타임에 수행된 변경 내용을 유지합니다.
local_folder
응용 프로그램 폴더를 바인딩할 로컬 볼륨의 폴더입니다.
app_name
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 이름입니다.
image_name
필수
Docker
컨테이너에서 실행할
Docker
이미지의 이름입니다.
팁: 터미널에서
docker images
를 입력하여 사용 가능한
Docker
이미지를 확인할 수 있습니다.
온라인 자격 매개 변수
매개 변수
중요도
설명
--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=
entitlement_serial_number
필수
컨테이너를 시작할 때 자격 일련 번호를 컨테이너에 전달합니다. 온라인 자격 검증을 위해 이 환경 변수를 사용합니다.
오프라인 자격 매개 변수
매개 변수
중요도
설명
--env
license_environment_variable
=
offline_entitlement_value
필수
컨테이너를 시작할 때 오프라인 자격 값을 환경 변수로 전달합니다. 호스트에서 활성화된 오프라인 자격에 오프라인 자격 값을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal