다이렉트 드라이브 연결

프로젝트에서 직접 드라이브 연결 기능을 사용하여 PowerFlex 드라이브를 활성화합니다.
직접 드라이브 연결을 통해 다음을 할 수 있습니다.
  • 드라이브의 사전 정의된 프로파일을 기반으로 하는 PowerFlex의 정보 모델을 만듭니다.
  • 클라이언트를 만들고 PowerFlex 드라이브에서 데이터를 읽습니다. 다음 4가지 유형의 PowerFlex 드라이브가 지원됩니다. PF755, PF755TM, PF6000T 및 PF7000
팁:
직접 드라이브 연결은 Windows® 운영 체제에서만 지원됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal