직접 드라이브 연결 설정
스크립트를 구성하고, 필요한 파일을 다운로드하고, 설치 스크립트를 실행하여 직접 드라이브 연결을 설정합니다.
- 프로젝트를 만들거나 엽니다.
- 도구 모음에서를 선택하고템플릿 라이브러리스크립트 라이브러리에서직접 드라이브 연결스크립트를 선택합니다.
- 직접 드라이브 연결스크립트를 프로젝트 구조의NetLogic폴더로 끌어옵니다.NetLogic폴더가 다음 개체로 업데이트됩니다.
- NetLogic[폴더]
- UpdateRateEnum[데이터 유형]
- DriverTypeEnum[데이터 유형]
- DirectDriveConnectivity[폴더]
- DriveConnectionDesignTimeNetLogic[NetLogic 스크립트]
- DriveConnectionRuntimeNetLogic[NetLogic 스크립트]
- PCDC(제품 호환성 및 다운로드 센터)로 이동하여제품별 다운로드를 선택합니다.
- 검색 필드에Optix를 입력합니다.
- FactoryTalk Optix를 선택하고다운로드를 선택합니다.
- 파일 선택확인란을 선택합니다.
- 패키지Direct_Drive_Connectivity_v1.00.00.zip을 로컬 드라이브에 다운로드하고 압축을 풉니다.
- config.xml을 열고 필요한 설정을 수정합니다.
- FactoryTalk Optix Studio 위치 경로를 제공합니다.
- FactoryTalk Optix Studio 설치 경로를 제공합니다.
예:
여기서:<Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio</FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject</FTOptixProjectPath> </Settings>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio는 FactoryTalk Optix Studio 위치 경로입니다.C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject는 FactoryTalk Optix Studio 설치 경로입니다. - PowerShell에서install.bat스크립트 파일을 실행합니다.팁: 스크립트를 활성화하도록Windows®PowerShell 실행 정책을 조정해야 할 수 있습니다.NuGet 패키지는config.xml파일에 정의된 프로젝트에 삽입됩니다.
direct drive
direct drive connectivity
의견을 작성 부탁드립니다.