비디오
런타임에 비디오를 표시합니다.
사용 사례
내장형 비디오를 사용하여 수동 절차를 설명합니다.
지원되는 비디오 형식
FactoryTalk® Optix™
에서 지원하는 비디오 형식은 운영 체제에 따라 다릅니다.Windows®
에서는 다음 비디오 형식이 지원됩니다.- DV 비디오
- H.264
- H.263(MPEG-4 Pt2 짧은 비디오 헤더 모드와 호환되는 H.264 기준 프로필)
- MJPEG
- MPEG-4 파트 2
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media 비디오(WMV)
Ubuntu에서는 타사 플러그인 없이 기본적으로 다음 형식을 사용할 수 있습니다.
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
팁:
Ubuntu에서
FactoryTalk Optix
는 타사 플러그인을 통해 확장할 수 있는 GStreamers 기능을 사용하여 추가 비디오 형식을 지원합니다.대상 컴퓨터에서 이러한 구성 요소를 활성화하거나 설치하려면 수동 구성이 필요할 수 있습니다.
OptixPanels에서는 동일한 비디오 형식이 지원되지만 추가 플러그인을 설치할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.