개체 이동

편집기에서 개체를 이동하여 런타임 시 표시되는 개체의 위치를 지정합니다. 컨테이너의 모든 개체는 컨테이너와 함께 이동합니다.
  • 개체를 이동하려면
  • 편집기에서 개체를 선택하여 끌어옵니다.
  • 프로젝트 보기
    에서 개체를 선택한 다음
    속성
    에서 다음을 변경합니다.
    • 가로 맞춤
      . 개체와 X축 사이의 공간 값을 입력합니다.
    • 세로 맞춤.
      개체와 Y축 사이의 공간 값을 입력합니다.
    팁:
    프로젝트 보기
    의 개체 위치에 따라 동일한 컨테이너에 있는 다른 개체와 비교하여 Z축의 개체 순서가 결정됩니다. 트리에서 아래쪽에 있는 개체는 Z축에서 위쪽 순서로 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal