사용자 로케일 구성

사용자 로케일은 런타임 시 세션 로케일을 지정하는 개인 데이터입니다.
사용자
개체의
로케일
속성에서 사용자 로케일을 설정합니다.
FactoryTalk Optix Studio
에서 기본 로케일을 지원하지 않는 경우 C#을 사용하여 API가 노드를 반환하도록 하고 동일한 사용자에 대해 여러 로케일을 설정합니다. 사용자 로케일의 순서에 따라 세션 로케일의 우선 순위가 결정됩니다.
세션 로케일이 사용자 로케일에 따라 런타임 시 자동으로 설정되고 사용자 로케일이 구성되지 않은 경우 세션은 폴백 로케일을 사용합니다.
팁:
세션 UI
개체를 사용하여 사용자 로케일 정보가 없는 다국어 프로젝트의 세션 로케일을 관리할 수 있습니다. 그런 다음 사용자는 런타임 시 로케일을 선택해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal