LogicObject.GetAlias(string)

인수에 전달된 별칭이 가리키는 노드에 해당하는
IUANode
C# 개체를 반환합니다. 알려진 별칭이 가리키는 노드에 액세스합니다.
static IUANode GetAlias(string
aliasName
);

인수

aliasName
(string)
별칭의
BrowseName
입니다.

반환

IUANode
별칭이 가리키는 노드에 해당하는 C# 개체입니다.

예제

다음 예제에서는 별칭
Motor
가 가리키는 노드에 해당하는 C# 개체를 반환하는 API를 보여줍니다. 여기서
Speed
속성 값을 읽고
myMotorSpeed
변수에 할당합니다.
팁:
(MotorType)
캐스트 연산자는 API에서 반환된 개체 유형을
IUANode
에서
MotorType
으로 변경합니다.
refMotor
의
Speed
속성에 직접 액세스하려는 경우에 유용합니다.
var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal