Motor 개체 만들기

샘플 Motor 개체 데이터를 만들어 목록 상자와 게이지를 채웁니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    모델
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    개체
    를 선택합니다.
  2. 개체 위로 마우스를 가져가서
    편집 아이콘
    을 선택하고
    Motor
    를 입력합니다.
  3. 변수를 추가하고 구성합니다.
    1. 속성
      의 상단에서
      검은색 추가 아이콘
      를 선택하고
      변수
      를 선택하여 두 개의 변수를 추가합니다.
    2. 각 변수 위로 마우스를 가져가서
      편집 아이콘
      을 선택하고 다음을 입력하여 변수 이름을 바꿉니다.
      • Speed
      • Acceleration
  4. 모델 개체를 개체 유형으로 변환합니다.
    1. 유형 보기
      에서
      모델
      을 두 번 클릭합니다.
    2. 프로젝트 보기
      에서
      Motor
      를
      유형 보기
      로 끌어옵니다.
  5. Motor 개체 인스턴스를 만들고 구성합니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서
      모델
      폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      폴더
      를 선택합니다.
    2. 폴더 위로 마우스를 가져가서
      편집 아이콘
      을 선택하고
      MotorObjects
      를 입력합니다.
    3. 프로젝트 보기
      에서
      Motor
      를
      MotorObjects
      폴더로 끌어옵니다.
    4. 유형 보기
      의
      Motor
      를
      프로젝트 보기
      의
      MotorObjects
      폴더로 끌어와 9개의 Motor 개체 인스턴스를 만듭니다.
  6. Motor 인스턴스를 구성합니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서 모터를 선택합니다.
    2. 속성
      에서
      Acceleration
      및
      Speed
      속성 값을 설정합니다.
      유효한 유형의 값을 입력할 수 있습니다.
      예를 들어, 다음을 입력합니다.
      속성
      값
      Acceleration
      1
      Speed
      11
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal