모터 관리 대시보드 개발

UI에는 속도 및 가속도 값을 표시하는 모터 및 게이지 목록이 포함되어 있습니다.
적용 사례
왼쪽의 Motor 선택 목록에서 Motor7이 강조 표시됩니다. 게이지 두 개가 Motor7의 속도를 88, 가속도를 8로 표시하고 있습니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
MotorManagementDashboard.zip
필수 구성 요소
속도 및 가속이라고 레이블이 지정된 두 개의 반원형 아날로그 게이지로, 각각 0에서 100 사이의 눈금과 격자 배경에 수직 막대로 구분된 중앙 숫자 표시 자리 표시자가 있습니다.
실행 아이콘
실행
을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal