탐색 패널 구성

런타임에 서로 다른 패널 사이를 전환하도록 탐색 패널을 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    MainWindow (type)
    를 두 번 클릭합니다.
    창 유형이 편집기에서 열립니다.
  2. MainWindow (type)
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    컨테이너
    탐색 패널
    을 선택합니다.
    탐색 패널이 기본 창에 나타나며 위치가 지정되어 있지 않습니다.
  3. 속성
    에서
    가로 맞춤
    세로 맞춤
    연장
    으로 설정합니다.
    탐색 패널은 기본 창의 전체 높이와 너비를 차지하며 로고를 덮습니다.
  4. 상단 여백
    55
    로 설정합니다.
    탐색 패널이 더 이상 로고를 가리지 않습니다.
  5. Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    Page4 (type)
    탐색패널1
    로 끌어옵니다.
빈 페이지가 있는 탐색 창
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal