대상 장치에서 프로젝트 암호화

FactoryTalk Optix 업데이트 서버가 설치된 모든 장치에서 프로젝트를 암호화합니다.

암호화 범위

프로젝트 정보 모델을 나타내는 프로젝트
YAML
파일은 암호화된 이진 파일로서 대상 장치로 전송됩니다. 자세한 내용은 프로젝트 소스 형식 항목을 참조하십시오.
기본적으로 에뮬레이터 구성 요소는 암호화됩니다. 에뮬레이터 구성 요소의 암호화는 비활성화할 수 없습니다.

암호화 작업

대상 장치는 현재 하드웨어를 기반으로 대칭 암호화 키를 생성하며, 호스트 플랫폼과는 독립적으로 작동합니다. 암호화 키는
Runtime
폴더의 대상 장치에서
EncryptionKey.bin
에 저장됩니다. 암호화된 응용 프로그램은 특정 대상 장치 하드웨어에 연결되어 있습니다.
암호화된 프로젝트는 다른 대상 장치에서 복사하고 실행할 수 없습니다. 프로젝트를 USB 장치나 폴더로 내보내도 컴파일된 프로젝트는 암호화되지 않습니다.
팁: 암호화된 프로젝트를 업로드하려면 다음을 수행해야 합니다.
  • 대상 장치에 대해
    응용 프로그램 소스 파일 전송
    을 선택하여 프로젝트를 업로드합니다. 대상 장치 추가 항목을 참조하십시오.
  • 응용 프로그램을 전송한 대상 장치의 로컬 사용자 암호를 사용합니다.
팁: 프로젝트 암호화는
FactoryTalk Hub
계정과 관련이 없습니다. 로그인하지 않았거나 프로젝트 개발에 사용된 조직과 다른 조직에 로그인되어 있더라도 프로젝트를 여는 동안 장치에서 암호화된 프로젝트를 업로드할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal