세션

프로젝트의
프로젝트 보기
에 사용자 인터페이스가 포함된 UI 폴더가 있는 경우 프로젝트는 대화형 세션을 생성하는 프레젠테이션 엔진을 사용해야 합니다.
대화형 세션:
  • 각 대화형 세션에 대한 시작 창을 만듭니다.
  • 런타임 시 사용자를 위한 대화형 사용자 인터페이스를 표시합니다.
  • 디자인 타임에 추가된 그래픽 개체의 인스턴스를 포함합니다. 동적 탐색 논리, 컨트롤러 상태에 따른 시스템 또는 프로젝트 전역 상태, 사용자 권한 및 세션 로케일의 세션 상태에 대한 그래픽 개체의 기본 인스턴스입니다. 논리는 탐색 패널, NetLogic을 통해 만들거나 개체를 표시하거나 숨겨서도 만들 수 있습니다.
세션은 런타임 세션의 인스턴스에 액세스할 때마다 자동으로 생성됩니다. 예를 들어, WebPresentationEngine에 액세스할 때마다 NativePresentationEngine 세션에 연결되지 않은 독립 세션을 만듭니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal