UI 크기 조정 수정

UI 배율 조정을 사용하면 런타임에 표시되는 모든 인터페이스 요소의 크기를 변경할 수 있습니다.
사용자 인터페이스 개체 및 글꼴의 로컬 크기 값에
배율 인수
를 곱합니다. 이 변경 사항은 로컬 컴퓨터에만 적용됩니다. 응용 프로그램을 다시 시작하지 않고 런타임에 수정할 수도 있습니다.
런타임에 값이 설정되면 즉시 적용됩니다. 응용 프로그램 시작 시,이전에 배율 인수가 설정된 경우 런타임에서 장치 설정을 사용합니다. 그렇지 않으면 현재 UI세션에 있는 값이 사용됩니다. 사용자별 영구 설정 개발 항목을 참조하십시오.
팁:
기본프레젠테이션엔진 세션의 경우, 배율 인수 값은 프로젝트의 응용 프로그램 파일과 함께 저장되고 해당 프로젝트에 적용됩니다. 웹프레젠테이션엔진 세션의 경우, 배율 인수 값은 브라우저 로컬 스토리지에 저장되고 지정된 경로를 가진 특정 도메인의 모든 런타임에 적용됩니다.
UI 세션의 배율 인수 속성은 현재 WebIde 에뮬레이터에서 지원되지 않습니다.
  1. 에서 해당
    UISession
    개체를 선택합니다.
  2. 에서
    배율 인수
    값을 편집합니다.
    UI 요소의 기본 크기에 배율 인수를 곱합니다. 예를 들어 인수를
    2
    로 설정하면 모든 UI 개체와 글꼴이 로컬 크기 값보다 두 배 커집니다.
    팁:
    {Session}/ScaleFactor
    별칭을 통해 동적 링크를 만들어 그래픽 개체의 배율을 동적으로 제어할 수도 있습니다. 프레젠테이션 엔진에서 사용자 지정 UI세션 개체가 없어도 동적 링크를 만들 수 있습니다.
    설정한 배율 인수는 응용 프로그램을 닫았다가 다시 열어도 유지되며 다시 수정될 때까지 유지됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal