고급 SVG 이미지
SVG Tiny 1.2 이미지를 표시하고 디자인 타임이나 런타임에 개별 이미지 부분의 속성을 변경합니다.
사용 사례
SVG 이미지의 일부 또는 전체를 정적으로 또는 동적으로 변경합니다. 예를 들어 특정 하드웨어 부분 표현을 하이라이트하여 하드웨어 부분 오작동을 알릴 수 있습니다.
구현 노트
고급 SVG 이미지 개체를 구현할 때 다음을 고려하십시오.
- SVG 이미지에는 변경하려는 개별 이미지 부분에 대한 ID 속성이 포함되어야 합니다.
- 고급 SVG 이미지 개체는SetImageContentC# 메서드를 노출합니다. 이 메서드는 런타임에만 사용할 수 있습니다.C# 코드를 사용하여 프로젝트를 확장하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로젝트 확장 항목을 참조하십시오.
고급 SVG 이미지 구현 예제는 다음을 참조하십시오.
예제
적용 사례 - 비활성화된 경보

적용 사례 - 활성화된 경보

의견을 작성 부탁드립니다.