도면

응용 프로그램 인터페이스에 이미지와 도형을 추가합니다.
개체
설명
런타임에 표시되는 직사각형입니다. 직사각형을 사용하여 버튼을 만들거나 다른 관련 개체를 그룹화할 수 있습니다.
런타임에 표시되는 타원입니다. 타원을 사용하여 버튼을 생성하거나 관련 개체를 그룹화합니다.
PNG
,
JPG
,
JPEG
,
BMP
또는
SVG
이미지. 예를 들어, 로고입니다.
입력 값에 따라 여러 이미지 상태를 가질 수 있는 개체입니다. 각 이미지 상태는 다른 이미지를 참조할 수 있으며 특정 불투명도를 가질 수 있습니다. 입력 값이 이미지 상태와 일치하지 않으면 첫 번째 이미지 상태가 표시됩니다.
SVG Tiny 1.2 이미지로, 개별 이미지 부분의 속성을 디자인 타임 또는 런타임에 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 경보는 이미지의 특정 부분이 빨간색이 되도록 트리거할 수 있습니다.
모양을 사용자 지정할 수 있는 단일 라인입니다.
모양을 사용자 지정할 수 있는 폴리라인과 다각형입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal