그리기 개체 그룹화

그리기 개체를 그룹화하여 함께 이동합니다.
  1. 편집기에서 직사각형이나 타원 등 개체를 그린 다음 첫 번째 개체 내에 다른 개체를 그립니다.
  2. 프로젝트 보기
    에서 개체를 다른 개체 아래로 끌어옵니다. 끌어온 개체가 그 위에 있는 개체 내에 나타납니다.
    팁: 그리기 개체를 다른 그리기 개체 밖으로 이동할 수 있으며 그렇게 해도 개체들은 함께 움직입니다. 그룹에 있는 그리기 개체 하나의 크기를 조정해도 그룹에 있는 다른 그리기 개체의 크기는 조정되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal