검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
직사각형
런타임 시 표시되는 직사각형 또는 정사각형입니다. 직사각형을 사용하여 버튼을 만들거나 다른 관련 개체를 그룹화할 수 있습니다.
사용 사례
개체(패널 등)의 배경을 정의하거나, 관련 개체를 시각적으로 그룹화하거나, 사용자 지정 버튼을 생성합니다.
예제
사용자 지정 버튼
도면
직사각형 그리기
rectangle
square
background
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal