경보 위젯 구성
프로젝트에 경보 관리자 및 경보 요약을 추가한 후 위젯을 구성해야 합니다.
- 프로젝트 보기에서경보관리자 (type)의 잠금을 해제하고 위젯 레이아웃, 모델 및 논리를 조정합니다.
- 에서, 위젯에 액세스할 모든 경보 필터에 대해참을 선택합니다.
- 에서, 활성화하려는 2에서 활성화된 모든 경보에 대해참을 선택합니다.
- (선택 사항)프로젝트 보기에서경보요약 (type)을하고 위젯 레이아웃, 모델 및 논리를 조정합니다.
잠금 해제 - 에서, 위젯에 액세스할 모든 경보 필터에 대해참을 선택합니다.
- 에서, 활성화하려는 5에서 활성화된 모든 경보에 대해참을 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서 를 선택하고 다음을 수행합니다.
- AlarmWidgetsFilters (type)에서 필터 창 매개 변수를 조정합니다.
- AlarmWidgetsTimedShelve (type)에서 최대 지정 시간 중 보류 기간 및 사전 설정된 지정 시간 중 보류 기간을 조정합니다.
- AlarmWidgetsViewDetail (type)에서 런타임 시 경보 세부 정보 보기에 표시되는 정보를 조정합니다.팁:경보 세부 정보보기는 기본적으로 사용 가능한 모든 경보 정보를 표시합니다. 필요하지 않은 요소를 이 보기에서 제거할 수 있습니다. 예를 들어 세부 정보 보기에 태그를 표시하지 않으려면프로젝트보기에서AlarmDetails아래의 모든 태그를 선택하여 삭제할 수 있습니다.
- AlarmSummaryButton (type)에서 모든 경보 요약 위젯 버튼의 속성을 조정합니다.
- AlarmManagerButton (type)에서 모든 경보 관리자 위젯 버튼의 속성을 조정합니다.
모든 경보 위젯 구성 요소에 대해 레이아웃을 조정할 수도 있습니다. 예를 들어 버튼 이름, 배치, 크기 및 배경색을 수정할 수 있습니다.팁: 모든 위젯의 필터 화면에서 확인란 크기는 터치 스크린에 최적화되어 있습니다. 화면 및 마우스 사용을 위한 확인란 크기 조정 방법:- 프로젝트 보기에서 로 이동하고Properties\Control Styles\CheckBox styles\Default에 대해표시기 크기를Auto에서18로 변경합니다
- 프로젝트 보기에서 로 이동하고Properties\Size and layout\Height를18로 변경합니다
의견을 작성 부탁드립니다.