보존성 저장소

보존성 저장소를 사용하면 런타임 시 프로젝트에 대한 변경 사항을 데이터 저장소에 보존할 수 있습니다.
팁: 보존성 저장소를 사용하여 사용자별 설정에 대한 정보를 보존할 수 있습니다. 런타임에 설정을 변경하는 경우
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 중지했다가 다시 실행해도 변경 내용이 유지됩니다.

기본 보존성 저장소

각 새
FactoryTalk Optix
프로젝트에는 다음 기본 보존성 저장소 개체가 있습니다.
SecurityRetentivityStorage
프로젝트에 추가된 사용자 및 그룹에 대한 정보를 기록합니다.
AlarmsRetentivityStorage
프로젝트에 추가된 경보에 대한 정보를 기록합니다.
팁:
Rockwell Automation
에서는 프로젝트에 기본 보존성 저장소 개체를 유지할 것을 권장합니다.

사용자 지정 보존성 저장소

프로젝트에 여러 사용자 지정 보존성 저장소 개체를 생성할 수 있습니다.
중요: 보존성 저장소가 프로젝트의 독립적인 부분(노드)을 모니터링하고 서로 교차하지 않는지 확인합니다. 노드에 대한 자세한 내용은 노드 및 프로젝트 노드 항목을 참조하십시오.
장치에서 업로드된 프로젝트의 경우 보존성 저장소의 데이터를 보존할지 또는 삭제할지를 결정할 수 있습니다.
각 보존성 저장소 개체에는 동일한 속성이 있습니다.
보존성 저장소의 데이터를 백업 및 복원할 수 있습니다.
완료된 백업을 추적하려면 응용 프로그램 논리에서 백업 완료됨 이벤트를 사용합니다.

보존성 저장소 위치

RetentivityStorage.db
파일의 기본 위치는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 실행하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
Windows PC
  • FactoryTalk Optix Studio
    의 에뮬레이션:
    C:\Users\
    UserName
    \AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
    Project
    \ApplicationFiles
  • FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    배포:
    C:\Users\UserName\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixApplication\Projects\Project\ApplicationFiles
Linux HMI
/persistent/data/Rockwell Automation/FactoryTalk Optix/FTOptixApplication/Projects/
Project
/ApplicationFiles/
Windows 패널 IPC
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
Project
\ApplicationFiles
중요: High Availability: 이 로컬
RetentivityStorage.db
파일은 프로젝트가 독립 실행형으로 실행될 때만 사용됩니다. 프로젝트에 HighAvailability 모듈을 추가하면 기본 개체와 사용자 지정 개체를 포함한 모든 보존성 저장소 개체가 로컬 파일 대신 공유 클러스터 데이터베이스로 자동 전환됩니다. 이 변경은 모듈이 추가될 때 발생합니다. 개별 보존성 저장소 개체의 수동 마이그레이션 또는 재구성은 필요하지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal