보존성 저장소 백업 및 복원 버튼 구성

보존성 저장소의 백업 및 복원 메서드에 할당된 버튼을 만듭니다.
사용자 지정 NetLogic을 사용하여 보존성 저장소를 백업하거나 복원하려는 경우 사용자 지정 런타임 NetLogic을 추가합니다. 사용자 지정 백업 및 복원 메서드를 사용하는 NetLogic 및 NetLogic 만들기 항목을 참조하십시오.
  1. 보존성 저장소 백업 및 복원 버튼을 구성하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서 버튼을 만듭니다.
    버튼에 대한 자세한 내용은 버튼 항목을 참조하십시오.
    예를 들어
    MainWindow (type)
    에 버튼을 만듭니다.
  3. 이벤트
    에서 다음 메서드 중 하나를
    MouseClick 이벤트
    에 할당합니다.
    • 내장 메서드를 사용하여 백업하는 경우:
      /Retentivity/
      RetentivityStorage
      /Backup
    • 내장 메서드를 사용하여 복원하는 경우:
      /Retentivity/
      RetentivityStorage
      /Restore
    • 사용자 지정 NetLogic 메서드를 사용하여 백업하는 경우:
      /NetLogic/
      RuntimeNetLogic
      /
      CustomBackupMethod
    • 사용자 지정 NetLogic 메서드를 사용하여 복원하는 경우:
      /NetLogic/
      RuntimeNetLogic
      /
      CustomRestoreMethod
    위치:
    RetentivityStorage
    백업 원본 또는 복원 대상인 보존성 저장소 개체입니다.
    RuntimeNetLogic
    DoBackup
    또는
    DoRestore
    메서드가 있는 런타임 NetLogic입니다.
    CustomBackupMethod
    사용자 지정 백업 메서드의 이름입니다. 예를 들어
    DoBackup
    입니다.
    CustomRestoreMethod
    사용자 지정 복원 메서드의 이름입니다. 예를 들어
    DoRestore
    입니다.
  4. 1~2단계를 반복하여 다른 버튼을 추가합니다.
구성된 버튼을 사용하여 런타임에 데이터를 백업 및 복원할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal