보존성 저장소 메서드

보존성 저장소 개체는 백업 및 복원 메서드를 노출합니다.

백업

이 메서드를 사용하여 보존성 저장소 데이터를 파일에 백업합니다.
팁: 백업 완료됨 이벤트를 사용하여 완료된 보존성 저장소 백업을 추적할 수 있습니다. 백업 완료됨 이벤트 항목을 참조하십시오.
입력 인수
인수
데이터 유형
설명
OutputFilePath
String
ResourceUri 형식의 보존성 저장소 백업 파일 경로입니다.
Backup 메서드를
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
로직에 구현하려면 기존 이벤트에 메서드 추가 항목을 참조하십시오. 예를 들어, Backup 메서드를 버튼의 MouseClick 이벤트에 추가합니다. 보존성 저장소 백업 및 복원 버튼 구성 항목을 참조하십시오.

복원

이 메서드를 사용하여 백업 파일에서 보존성 저장소 데이터를 복원합니다.
입력 인수
인수
데이터 유형
설명
BackupFilePath
String
보존성 저장소 데이터를 복원할 백업 파일 경로입니다.
Restore 메서드를
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
로직에 구현하려면 기존 이벤트에 메서드 추가 항목을 참조하십시오. 예를 들어, Restore 메서드를 버튼의 MouseClick 이벤트에 추가합니다. 보존성 저장소 백업 및 복원 버튼 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal