노드
노드는 프로젝트의 모든 개체, 개체 유형, 변수, 변수 유형, 사용자 지정 데이터 유형 또는 메서드입니다. 프로젝트의 노드는 정보 모델로 구성됩니다.
FactoryTalk Optix
의 노드는 OPC UA 사양을 준수하는 표준화된 방식으로 노드 간의 관계와 다양한 데이터 유형을 나타냅니다. FactoryTalk Optix
를 사용하면 프로젝트 내의 데이터를 액세스, 시각화 및 조작할 수 있으며 서로 다른 구성 요소, 장치 및 응용 프로그램 간의 상호 운용성을 지원할 수 있습니다. 예를 들어 FactoryTalk Optix
를 다음과 같은 복잡한 시나리오에서 사용할 수 있습니다.- 다른FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 사용하여 프로젝트 노드 읽기 및 쓰기
- OPC UA를 준수하는 타사 응용 프로그램을 사용하여 프로젝트 노드 읽기 및 쓰기
- OPC UA 경보 및 이벤트(A&E) 프로토콜을 통해 다른 응용 프로그램에서 경보와 이벤트 생성 및 사용
- NetLogic(C#) 또는 외부 OPC UA 클라이언트를 사용하여 프로젝트 조작
프로젝트 노드에는 다양한 속성이 있을 수 있습니다. 가장 일반적인 속성은 다음과 같습니다.
속성 | 설명 |
|---|---|
NodeId | 주소 공간 내의 노드에 대한 고유 식별자 |
BrowseName | FactoryTalk Optix Studio 에 표시되는 노드의 이름 |
DisplayName | 노드의 지역화된 이름 |
설명 | 노드의 지역화된 텍스트 설명 |
팁:
OPC UA에 대한 자세한 내용은 OPC UA 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.