정보 모델

FactoryTalk Optix
프로젝트의 노드는 정보 모델을 구성합니다.

프로젝트 정보 모델

프로젝트 정보 모델에는 프로젝트의 모든 개체, 개체 유형, 변수, 변수 유형, 메서드 및 사용자 지정 데이터 유형을 포함하는 루트 프로젝트 노드가 포함되어 있습니다. 루트 노드 이름은 프로젝트의 이름과 동일합니다. 하위 프로젝트 노드는 폴더와 하위 폴더로 구성할 수 있습니다.
예시: 루트 프로젝트 노드 및 하위 노드
DefaultStyleSheet, NativePresentationEngine, 이미지1 및 탐색패널1이 있는 MainWindow, 여러 Screens, Model, Converters, 그리고 Alarms 아래의 디지털경보1과 같은 UI 구성 요소를 표시하는 프로젝트 트리입니다.
프로젝트의 구조는 시스템의 물리적 구조를 미러링할 수 있습니다. 프로젝트에서 시스템을 물리적 환경에 나타나는 대로 구조화하면 시스템을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
예시: 현장에 있는 시스템의 물리적 구조를 반영하는 프로젝트
산업용 기계 모델의 계층적 트리 구조를 보여주는 이미지입니다. 여기에는 UI, Model, Slabs, SlabStrips 및 PolishingMachine에 대한 노드와 Spindles 및 PolishingMachineLogic과 같은 구성 요소에 대한 추가 하위 노드가 포함됩니다.

노드 정보 모델

노드 정보 모델은 프로젝트 노드의 구조와 특성을 설명하는 노드 집합을 나타냅니다.
예를 들어, Motor 개체는 Stator 개체와 Crankshaft 개체로 구성될 수 있습니다. 이러한 각 개체에는 해당 속성을 설명하는 변수가 포함될 수 있습니다.
예시: 노드 정보 모델
Motor, Stator 및 Crankshaft 개체로 설명되는 노드 정보 모델입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal