시간대
그래픽 개체에 표시되는 이벤트의 날짜 및 시간은 런타임 시 표준 시간대로 기록됩니다.
FactoryTalk Optix
는 세 가지 시간대를 지원합니다.- UTC 표준 시간대.
- FTOptixApplication을 실행하는 시스템의 현지 시간대.
- 원격 세션의 응용 프로그램이 지원하는 세션 시간대.
날짜 및 시간 형식은 OPC UA 데이터 유형
DateTime
의 사양을 따릅니다.날짜 및 시간 이벤트를 관리하는
BaseEventType
개체 속성은 다음과 같습니다.
속성 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
시간 | UtcTime | UTC 표준 시간대 + 0의 날짜 및 시간입니다. |
LocalTime | TimeZoneDataType | UTC 날짜 및 시간과 응용 프로그램 장치의 현지 날짜 및 시간 사이의 오프셋(분)입니다. 예를 들어 UTC + 2로 설정된 장치에서 오프셋은 120분입니다. 해당하는 경우 오프셋에 DaylightSavingInOffset 이 포함될 수 있습니다. |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | 날짜 및 시간에 대한 UTC + 0의 세션 오프셋입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.