UI를 가져오기 위한 솔루션 개발

OPC UA 통신을 사용하여 다른 프로젝트에서 UI를 가져오고 선택한 변수의 값을 표시합니다.
적용 사례(서버 및 클라이언트)
0에서 100까지 레이블이 지정되어 있고, 10에 가까운 값을 가리키는 포인터가 있으며, 아래에 "패널 변경"이라고 레이블이 지정된 버튼이 있는 원형 속도 게이지입니다.
팁:
샘플 프로젝트 다운로드:
ImportUI.zip
필수 구성 요소
팁: 클라이언트 프로젝트는 서버 프로젝트에서 데이터를 가져옵니다.
응용 프로그램 디자인 예시(서버 및 클라이언트)
0에서 100까지 눈금에 레이블이 지정된 원형 속도 제어 다이얼, 왼쪽 아래의 이동 가능한 손잡이, 다이얼 아래의 "속도" 레이블, 그 아래의 "패널 변경" 버튼, 그리고 오른쪽 위 모서리의 잠금 해제된 자물쇠 아이콘입니다.
클라이언트 에뮬레이터로 서버 및 클라이언트 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트하려면
실행 아이콘
실행
을 선택합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal