감사 서명

감사 서명은 중요한 작업에 대한 추가 확인을 적용하고 프로젝트의 보안을 향상시킵니다. 특정 사용자 또는 그룹이 선택한
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
영역에 액세스하거나 특정 작업을 수행할 때 전자 서명 워크플로를 트리거하도록 감사 서명을 설정합니다.
팁: 예를 들어, 사용자가 선형 게이지와 연결된 변수 값을 변경할 때 전자 서명 워크플로가 트리거될 수 있습니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 전자 서명 워크플로
  • 프로젝트에서 감사 서명 구성
  • 감사 서명 속성 및 참조 정보

전자 서명 워크플로

특정 조건이 발생하는 경우 사용자에게 전자 서명 워크플로를 완료하도록 요구할 수 있습니다. 기본적으로 모든 워크플로에서는 사용자가 선택적 메모를 제공할 수 있습니다.
ConfirmWorkflow
특정 작업을 수행하려면 사용자가
확인
을 선택해야 합니다.
ConfirmWorkflow를 사용하여 적용할 변경 사항을 요약하는 확인 프롬프트를 사용자에게 제공할 수 있습니다.
ConfirmWorkflow
선형 게이지 값을 1에서 54로 변경하기 위한 확인을 요청하는 대화 상자로, 부차적 참고 사항과 확인 및 취소 버튼에 대한 필드가 있습니다.
SignWorkflow
특정 작업을 수행하려면 사용자가 인증하고
확인
을 선택해야 합니다.
SignWorkflow를 사용하면 적용할 변경 사항에 대한 요약을 사용자에게 제공하고 사용자에게 ID를 인증하도록 요구할 수 있습니다.
SignWorkflow
선형 게이지 값을 변경하는 작업에 서명하기 위한 대화 상자로, 사용자 선택, 암호 입력, 부차적 참고 사항, 확인 및 취소 버튼에 대한 필드를 표시합니다.
DoubleSignWorkflow
특정 작업을 수행하려면 두 명의 사용자가 자신의 ID를 인증하고
확인
을 선택해야 합니다.
이 워크플로를 사용하면 적용할 변경 사항에 대한 요약을 사용자에게 제공하고 사용자 및 권한 있는 다른 사용자에게 자신의 ID를 인증하도록 요구할 수 있습니다.
DoubleSignWorkflow
선형 게이지 값을 변경하기 위한 이중 서명 작업 대화 상자로, 두 명의 사용자가 사용자 이름, 암호 및 부차적 참고 사항을 입력할 수 있는 필드를 표시하며, 확인 및 취소 버튼이 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal