응용 프로그램을 MQTT 클라이언트로 구성

메시지 대기열 원격 분석 전송(Message Queue Telemetry Transport, MQTT)은 메시지를 수신자 클라이언트에 배포하는 역할을 하는 메시지 브로커 기반의 표준 ISO 프로토콜입니다.
적용 사례
이 인터페이스에는 숫자 0과 MQTT 클라이언트에서 메시지를 전송하는 데 사용되는 게시 버튼이 표시됩니다.
팁:
샘플 프로젝트는 다음에서 다운로드할 수 있습니다.
MQTTClient.zip
필수 구성 요소
실행 아이콘
실행
을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal