데이터베이스 만들기
쿼리를 시작하기 전에 데이터 저장소에 테이블을 추가해야 합니다.
- 프로젝트 보기에서데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고내장형 데이터베이스또는ODBC 데이터베이스를 선택합니다.
- 속성의테이블옆에 있는를 선택합니다.

- Int16, Int32 및 Float 데이터 유형의 테이블 열 3개를 추가합니다.
- 생성된 테이블 아래에서열옆에 있는를 선택합니다.

- 열 옆에 있는BaseDataType을 선택하고Int16을 선택합니다.
- 열옆에 있는를 선택합니다.

- 열 옆에 있는BaseDataType을 선택하고Int32를 선택합니다.
- 열옆에 있는를 선택합니다.

- 열 옆에 있는BaseDataType을 선택하고Float를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.