XY 차트

그래프에 2차원 변수의 값을 표시합니다.

사용 사례

기계 프로세스(예: 기계가 작동할 수 있는 작업 영역 또는 절단 프로파일)를 그래픽으로 나타내거나 설정합니다.
팁: 펜의
활성화됨
속성을
거짓
으로 설정하여 펜 표시를 비활성화할 수 있습니다.

예제

여러 데이터 포인트가 선으로 연결되어 양수 축과 음수 축에 분산된 값을 보여 주는 XY 차트입니다. 중심점은 검은색으로 강조 표시되고 다른 점들은 회색으로 음영 처리되어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal