검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
데이터 컨트롤
데이터 컨트롤 개체를 사용하여 응용 프로그램 인터페이스에서 데이터를 시각화할 수 있습니다. 프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 가져옵니다.
개체
설명
콤보 상자
런타임에 드롭다운 목록에서 항목을 선택합니다.
목록 상자
런타임 시 목록 상자에서 항목을 선택합니다.
데이터 그리드
테이블에 데이터를 표시합니다.
트렌드
실시간으로 기록되거나 읽히는 하나 이상의 변수 값을 나타내는 트렌드를 표시합니다.
XY 차트
그래프에 2차원 변수의 값을 표시합니다.
원형 차트
원형 차트 형태로 데이터를 표시합니다.
히스토그램 차트
막대 다이어그램 형태로 데이터를 표시합니다.
목록 보기
런타임에 유연한 행 템플릿과 동적 데이터 바인딩으로 대규모 데이터 세트를 표시합니다.
사전 정의된 그래픽 개체
콤보 상자
목록 상자
데이터 그리드
트렌드
XY 차트
원형 차트
히스토그램 차트
스파크라인
목록 보기
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal