목록 보기
런타임에 유연한 행 템플릿과 동적 데이터 바인딩으로 대규모 데이터 세트를 표시합니다.
팁:
목록 보기는 디자인 타임에 표시할 데이터에 대한 강력한 미리 보기를 제공합니다.
사용 사례
- 대규모 데이터 세트 표시
- 유연한 행 템플릿
- 여러 행 템플릿을 적용하여 다양한 데이터 유형을 표시합니다.예: 모터, 펌프, 센서.
- 동적 데이터 바인딩
- 행을 계층적 모델, 레시피 또는 데이터베이스 저장소에 바인딩합니다.예: 경보 데이터 또는 레시피 구성에 바인딩합니다.
- 정렬 및 필터링
- 정렬 및 필터링 기능을 사용하여 탐색과 데이터 조작을 개선합니다.예: 경보를 심각도별로 필터링하거나 기계 매개 변수를 알파벳순으로 정렬합니다.
모범 사례
- 일관된 시각화를 위해 목록 보기의 모든 하위 개체의 크기가 고정되어 있는지 확인합니다.
- 목록 보기는 중첩되지 않은 개체와 폴더를 시각화하므로 평탄한 구조를 사용합니다.
- 목록 보기에는 넓은 행에 대한 가로 스크롤 막대가 포함되어 있지 않으므로 사용 가능한 너비에 맞게 행을 디자인합니다.
예제
모터와 탱크를 표시하는 목록 보기

ListView
list view
의견을 작성 부탁드립니다.