변경 사항 푸시

커밋된 프로젝트 변경 사항을 로컬 리포지토리에서 원격 리포지토리로 푸시합니다.
팁:
푸시할 변경 사항이 있는 경우 상태 표시줄에
로컬 변경 사항을 푸시할 수 있습니다.
라는 메시지가 나타나고
배지가 있는 원격으로 푸시 아이콘
원격으로 푸시
아이콘에 푸시할 커밋 수가 포함된 파란색 숫자가 표시됩니다.
변경 사항을 원격 리포지토리로 푸시할 때 프로젝트를 동기화해야 하며, 그렇지 않으면 원격 리포지토리에서 풀하여 충돌을 해결하라는 메시지가 표시됩니다. 풀할 변경 사항이 있는 경우 상태 표시줄에
로컬 및 원격 변경 사항을 푸시 및 풀할 수 있습니다.
라는 메시지가 나타나고
배지가 있는 원격에서 풀 아이콘
원격에서 풀
에 풀할 커밋 수가 포함된 파란색 숫자가 표시됩니다.
필수 구성 요소
버전 관리 공급자의 사용자 ID를 구성합니다. 특정 상황에서는 공급자가 사용 불가능해질 수 있습니다. 사용자 ID를 구성하고 공급자가 사용 가능한지 확인하려면 버전 관리 구성항목을 참조하십시오.
  1. 변경 사항 푸시
  2. 도구 모음에서
    원격으로 푸시 아이콘
    원격으로 푸시
    를 선택합니다.
  3. (선택 사항) 로컬 리포지토리의 변경 사항을 처음으로 푸시하는 중이고 원격 리포지토리가 아직 프로젝트에 연결되어 있지 않으면
    원격으로 푸시
    에서 원격 리포지토리를 구성합니다.
    1. ID
      . ID를 선택합니다. 자세한 내용은 사용자 ID 추가 항목을 참조하십시오.
    2. 소유자/그룹
      . 리포지토리의 소유자 또는 그룹을 선택합니다. 자신의 ID 또는 자신이 속한 그룹일 수 있습니다.
    3. 개인
      . 선택한 소유자 또는 그룹만 프로젝트와 연결할 수 있는 개인 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
    4. 공개
      . 다른 소유자 또는 그룹이 프로젝트와 연결할 수 있는 공개 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
    5. URL
      . 선택한 설정에 따라 리포지토리의 URL을 표시합니다.
      팁:
      복사
      를 선택하여 리포지토리에 대해 표시된 URL을 클립보드에 복사합니다.
    6. 원격으로 푸시
      를 선택하여 서버에 원격 리포지토리를 만듭니다.
    리포지토리로 푸시할 때 메시지가 나타나고 리포지토리의 URL에 대한 링크가 표시됩니다. 링크를 선택하여 리포지토리를 엽니다.
    팁: 저장소를 지정할 때
    URL
    다음에
    복사
    를 선택한 경우 복사한 URL을 브라우저에 붙여 넣어 리포지토리를 열 수도 있습니다.
변경 사항이 리포지토리에 푸시되고 상태 표시줄에
프로젝트 동기화됨
이 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal