경로

응용 프로그램 논리를 개발할 때 경로 바로 가기를 사용할 수 있습니다.
경로 바로 가기
바로 가기
설명
%PROJECTDIR%
런타임 시 전송되는 파일(이미지, 문서 등)이 들어 있는 디렉터리입니다.
예제:
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
\
ProjectName
%APPLICATIONDIR%
다음 개체를 포함하여 런타임 시 사용되는 개체를 포함하는 디렉터리입니다.
  • 내장형 데이터베이스
  • 보존성 저장소
  • 파일 내보내기
%USB
N
%
,
여기서
N
은 USB 장치에 연결된 번호입니다.
대상 장치에 연결된 특정 USB 장치의 경로입니다.
%SD
N
%
,
여기서
N
은 SD 카드 장치에 연결된 번호입니다.
대상 장치에 연결된 특정 SD 카드 장치의 경로입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal