소스를 선택하여 동적 링크 만들기

속성
창을 사용하여 동적 링크를 만듭니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 동적 링크를 통해 설정할 속성이 포함된 노드를 선택합니다.
  2. 속성
    에서 설정할 속성 값 위로 마우스를 가져간 후
    동적 링크 추가 아이콘
    동적 링크 추가
    를 선택합니다.
  3. (선택 사항) 동적 링크 브라우저에서
    필터 아이콘
    를 선택하고
    일관된 데이터 유형
    을 선택하여 호환되지 않는 유형의 변수를 사용할 수 없도록 합니다.
    예를 들어, 동적 링크 상위 항목에 부울 변수가 필요하면 부울 변수를 제외한 모든 항목이 동적 링크 브라우저에 회색으로 표시됩니다.
  4. 값 속성의 소스 역할을 할 노드를 선택합니다.
  5. 선택한 노드에 따라 표시된 필드를 작성합니다.
    • 속성
      . 선택한 노드에 적용할 OPC UA 속성을 선택합니다. 예를 들어,
      BrowseName
      ,
      값
      또는
      DisplayName
      을 선택합니다.
    • 형식
      . 선택한 변수에 적용할 형식을 선택합니다.
    • 배열 인덱스
      . 선택한 변수의 배열 인덱스를 선택합니다. 이 옵션은 배열 변수에만 나타납니다.
    • 비트 인덱스
      . 선택한 변수의 지정된 비트에 액세스할 인덱스를 선택합니다.
  6. 선택
    을 선택합니다.
선택한 노드 또는 변수에 대한 참조가 속성에 나타납니다. 속성 앞에 동적 링크 변경 아이콘이(가) 나타나 속성에 동적 링크가 포함되어 있음을 나타냅니다.
팁: 디자인 타임에 동적 링크가 확인되지 않으면 동적 링크 앞에 확인되지 않은 동적 링크 아이콘이(가) 나타납니다. Windows 별칭에 대한 동적 링크는 런타임 시 확인될 수 있습니다. 링크된 속성이 더 이상 존재하지 않거나 이동되어 동적 링크가 끊어진 경우 끊어진 동적 링크 아이콘이(가) 링크 앞에 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal