별칭을 사용하여 동적 링크 만들기
기존 별칭을 바로 가기로 사용하기 위한 동적 링크를 만듭니다. 동적 링크는 동일한 소스 노드를 반복적으로 조회할 필요가 없도록 도와줍니다.
- 프로젝트 보기에서 동적 링크를 통해 설정할 속성 값이 포함된 노드를 선택합니다.
- 관심 있는 속성의속성에서를 선택합니다.
동적 링크 추가 - 별칭폴더 또는패널 로더폴더를 확장하여 표시할별칭 노드를 선택합니다.
별칭이 가리키는 정보 모델과 동적 링크의 소스 노드가 표시됩니다.팁:동적 링크창에서 만든 별칭이별칭폴더에 나타납니다.동적 패널폴더의 별칭은 자동으로 생성됩니다. - 관심 있는 소스 노드를 선택한 다음선택을 선택합니다.
참조 노드 또는 속성의 경로가 속성에 나타납니다.
dynamic link
의견을 작성 부탁드립니다.