번역을 가져오기 위한 솔루션 개발

OPC UA 통신을 사용하여 다른 프로젝트에서 번역을 가져옵니다.
적용 사례 - 클라이언트, 로그인 양식
로그인 버튼 위에 있는, 선택 가능한 두 가지 옵션과 강조 표시된 항목이 있는 드롭다운 메뉴입니다.
적용 사례 - 클라이언트, 로그인한 이탈리아 사용자
화면 중앙에 로그아웃 버튼이 있으며, "안녕하세요!" 라는 텍스트가 아래에 표시됩니다.
적용 사례 - 클라이언트, 로그인한 미국 사용자
흰색 배경의 중앙에 파란색 Logout 버튼이 있으며, 그 아래에는 Hello World! 텍스트가 있습니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
ImportTranslations.zip
필수 구성 요소
팁: 클라이언트 프로젝트는 서버 프로젝트에서 데이터를 가져옵니다.
  1. 서버 프로젝트를 개발하려면
  2. 인터페이스 요소 정렬.
  3. 프로젝트 저장.
  4. 클라이언트 프로젝트를 개발하려면
  5. 인터페이스 요소 정렬.
  6. 프로젝트 저장.
디자인 적용 사례
반대쪽 모서리에 두 개의 열린 자물쇠 아이콘이 있는 그리드 레이아웃입니다.
클라이언트 에뮬레이터로 서버 및 클라이언트 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트하려면
실행 아이콘
실행
을 선택합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal